欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

剥线钳的种类与优点

  • 2023.07.28 15:38:26
  • 米思米
  • 3596

·         剥线钳

·         剥线钳(一触式)


剥线钳

这种专用工具能够高效率地剥掉电线外皮。

剥线钳的种类与优点

优点


·   这是电气施工的必备工具。即使是非熟练工人也能高效地完成切断电线、剥除外皮和内皮等原本需要使用1把电工刀来完成的作业。

剥线钳的种类与优点


剥线钳(一触式)

剥线钳的种类与优点

优点


·   只需将电线放在刃口部位并握紧手柄,即可一触剥离外皮。

·   在电气产品的现场组装作业中,只需1次操作即可在短时间内将大量电线的外皮剥除干净。

剥线钳的种类与优点

保养


由于是刃口与刃口相对的结构,所以如果长期持续使用,可能会因磨损而产生松动。如果出现松动,就会导致刃口相互咬合,从而导致崩刃等。因此,通过定期调整作为支点的中心销,可以防止出现松动,以确保能够长期使用。

【注意事项】

· 工具上标注的尺寸是采用了AWG标注法,请注意不要将其与sq标注法混淆。

· AWG是美国线规的缩写,数字越小表示线径越粗。

· sq表示导体的横截面积,是square的缩写。

 通常采用0.5、0.75、1.0、1.25、1.5等易于拆分的数值。

· 这种工具可适用于VFF线等结构简单、芯线被乙烯基外皮覆盖的电线。

要点如下!

剥线钳的种类与优点

·   请确认要加工的电线种类。

·   请确认要加工的电线尺寸。

AWG线、绞线(mm2)、VA线等

·   ○○mm~○○mm的适用范围


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities